This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8353:对于双电源架构、有何电源时序要求?

Guru**** 1127450 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8353, DRV8353R, LM5008A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1259617/drv8353-for-dual-supply-architecture-any-power-sequencing-requirements

器件型号:DRV8353
主题中讨论的其他器件:LM5008A

大家好、我们可以看到使用  DRV8353在56伏的电压下驱动无刷直流伺服电机、并想使用双电源设计来降低功耗。  我们有15伏电源、但它直到56伏电压轨完全启动一会儿后才能启动(具有软启动特性)。 (将一个5伏稳压器升压、再由56伏降压、得出15伏)。

数据表中未提及如果 VM 引脚不可供电、VvDRAIN 引脚是否可供电(反之亦然、尽管这不是我们要遇到的情况)。

作为可能的替代方案、它是否能够使用  DRV8353R 版本并使用内置稳压器生成15伏电压?  这是否能够保证安全?

感谢您的任何帮助或指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!  

    感谢您的提问。  

    留出一些时间研究这些可能性并提供建议。

    此致。

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、只是想继续跟进、看看您是否发现了任何问题?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!  

    我有更新:

    数据表中没有说明如果 VM 引脚不能供电 Vvdrain 引脚是否可以供电(反之亦然,尽管这不是我们要遇到的情况)。

    为确保安全并确保欠压故障不会触发或 发生器模式、我建议在 VDRAIN 之前为 VM 供电;但除了这些问题外、如果在 VM 之前为 VDRAIN 供电、则不会出现其他问题。  

    作为可能的替代方案、它是否可以使用  DRV8353R 版本并使用内置稳压器产生15伏电压?  这是否可以保证安全?

    是的、内置的降压稳压器是 LM5008A 、只要遵循8353R 和 LM5008A 指南、它应该能够根据需要运行。  

    如果需要进一步澄清、请告知我。

    此致、

    -约书亚