当我尝试在24[V]电源电压的条件下操作 DRV8703-Q1使输出电流为1[a]时
检测到 VDS 过流故障。(故障状态寄存器= 10010000b、低于大约22[V]可以正常)
但我想在没有 VDS 过流保护 功能的情况下运行 DRV8703-Q1。 它使我无法在正常 VM 的情况下控制所需的电流
根据数据表、将"1"设置为整个 DIS_XX_VDS 字段、以禁用 VDS 过流保护功能、但该功能仍在运行。
(我预计如果我将 DIS_H1_VDS 字段设置为"1"、则 不得设置 H1_VDS 标志)
VDS (OCP)故障检测阈值已达到最大值(VDS 位字段== 111b)、无法将其设置为更高值
如何禁用 DRV8703-Q1 VDS 过流保护 功能?
以下捕获图像中的变量具有每个寄存器值。(在24[V]电源电压和1[A]输出的条件下)
(例如:TEST_VDS_READ 变量具有'GDF'寄存器值、TEST_VDS_and_GDF_READ 变量具有 VDS 和 VDS 寄存器值、RR/RL/FR/FL 分别是不同的通道)