This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8256:采用 VQFN 封装的 NC 引脚与热管理

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1261100/drv8256-nc-pins-in-vqfn-package-vs-thermal-management

器件型号:DRV8256

您好、TI!

我已经在设计中使用过 DRV8256PRGER、非常喜欢它。 尤其是这款 VQFN 器件的尺寸/功率密度令人惊叹。

为了改善下一个设计的热管理、我想将 NC 引脚(引脚15、17、18)连接到 GND、从而在器件的散热焊盘(在顶层)和周围的一些铜之间建立覆铜连接。 这是可行的(如针对 TPS26632RGE)还是在这些引脚上建立了某种内部连接?

下面的图片试图说明我要做什么:

此致、

马库斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Markus:  

    可以将 NC 引脚连接到 GND。

    此致、

    基尔蒂·库马南