请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8434A 步进驱动器 DRV8434A 应在"失速阈值"模式下运行 、即 STL_MODE = 1、STL_TH =输入。 为了获得最大的灵活性 ,我希望 FPGA 通过 PWM 生成阈值电压-因此, STL_TH 引脚上的最大电容将是一个优势。 不过、数据表中规定:

在引脚 为输入的失速阈值模式下、最高1nF 的限制是否也适用?
谢谢再见
汉诺
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
嘿、Hanno、
我认为是的、无论该引脚是输入还是输出、1nF 限值都适用。 在 7.3.9.4失速检测中、它在句子中紧接着提到了1nF 电容器要求、说它可以是输入/输出、而没有指定单个模式。

即便如此、您也可以使用我们的评估模块(DRV8434AEVM)对其进行测试、并将 C12替换为所需的电容器值以进行测试。 较大的电容值可能会使失速学习例程无法可靠地工作、或使失速检测不可靠、或者器件可能只需要更长的时间即可检测阈值变化。 我不确定。

此致、
雅各布