请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8876-Q1 大家好,
我们很抱歉打扰您。 在我们项目中、电子锁芯片 DRV8876QPWPRQ1受损、全是芯片功率器件短路所致。 您能否提供电源器件内部的电路图、以便我们分析损坏的原因?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,
我们很抱歉打扰您。 在我们项目中、电子锁芯片 DRV8876QPWPRQ1受损、全是芯片功率器件短路所致。 您能否提供电源器件内部的电路图、以便我们分析损坏的原因?

嗨、Zhixia、
请参阅文档 DRV8876-Q1功能安全、时基故障率、故障模式占比和引脚 FMA、特别是 4 引脚故障模式分析(引脚 FMA)。 查看以下情况: A 类 故障、表示可能会发生器件损坏。 例如、如果 VCP/CPH/CPL 短接至 GND 或相邻引脚、则可能会损坏器件。
除了数据表中的内部电路图、我们没有其他的内部电路图可以与您分享。 确保遵循 图8-1。 数据表和 表7-1中的典型应用原理图。 推荐的外部组件。

此致、
雅各布