This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8873:DRV8873能否应用于24V 系统?

Guru**** 2470720 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8873, DRV8873-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1262304/drv8873-can-the-drv8873-be-applied-to-a-24-v-system

器件型号:DRV8873

大家好、

1) 1) DRV8873是否可以应用于24V 系统?

2) 2) 芯片 VM 能够承受的最大负载突降(<500ms)电压是多少?

3)芯片 VM 是否可以承受45V 电压? 如果是、 是否有任何具体要求?  

4) 4)芯片 OUT1、OUT2是否可以承受28V 电源短路测试?  

您能帮助检查这个案例吗? 谢谢。

此致、

切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Cherry、

    Unknown 说:
    1) DRV8873能否应用于24V 系统?

    是的、DRV8873支持高达38V 的工作电压。   

    [报价用户 id="496057" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1262304/drv8873-can-the-drv8873-be-applied-to-a-24-v-system "]

    2) 2) 芯片 VM 能够承受的最大负载突降(<500ms)电压是多少?

    3)芯片 VM 是否可以承受45V 电压? 如果是、 是否有任何具体要求?  

    [/报价]

    电压需要始终保持低于 6.1绝对最大额定值中给定的值、因此需要小于40V。  任何高于该值的电压尖峰都可能会损坏器件。  45V 可能会损坏器件。  应设置大容量电容和系统加速曲线、以确保系统保持在器件规格之间。   

    Unknown 说:
    4)芯片 OUT1、OUT2可以承受28V 电源短路测试吗?  [/报价]

    请参阅引脚 FMA (故障模式分析) 表4-5。 HW 型号-对于短接至 VM (高压电源)的器件引脚、引脚 FMA。  (SPI 型号的结果相同)这意味着对于 OUT1或 OUT2短接至 VM、OUT1/2引脚将变为高阻态、器件将发出故障信号。  这样就不会损坏器件。  这适用于汽车版 DRV8873 (DRV8873-Q1)、但 DRV8873的结果应相同。   

    此致、

    雅各布