This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 推荐用于选择步进电机驱动器

Guru**** 2470720 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8425, DRV8462, DRV8424

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1252573/recommended-for-stepper-motor-driver-selection

主题中讨论的其他器件:DRV8425DRV8462DRV8424

大家好、

客户来自佳能医疗大连有限公司、其 步进电机型号为 PFC42T-48071G、冻结电流为0.33A/相。

要求如下:

1.能够在正常运行的情况下驱动上述电机。

2.电机锁定时电机驱动输出电流可调。 (注意:电机在锁定状态下需要一个较小的保持力、这需要由驱动器输出电流进行设置、因此它要求驱动器输出电流可调节)

您能帮助介绍一些推荐的模型吗? 谢谢。

此致、

切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Cherry、

    他们想要的是纯硬件控制、还是 SPI 通信?  

    无论采用哪种方法、任何具有用于设置电流限制的 VREF 引脚的步进电机驱动器都适用于此目的。  我推荐 DRV8424 或 DRV8425 。  通过将 VREF 更改为锁定状态下的较低电压、输出电流将降低。  

    还推荐 DRV8462 -该器件内置静止省电功能、  可减少电机保持状态下的功率损耗。 请参阅 7.3.14静止省电模式。   一旦检测到下一个 STEP 脉冲、线圈电流会立即斜升至运行电流。  因此该器件可以实现他们需要的确切功能。   

    此致、

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob:

    感谢您的支持、并且刚刚获得了终端客户的一些更新、如下所示:

    客户的电机(型号:PFC42T-48071G)是单极的、冻结电流为每相0.33A。 您推荐的驱动器 IC (DRV8424或 DRV8425、DRV8462)采用双极封装。 您可以帮助推荐单极驱动器 IC 吗? 电机锁定时可以满足电机驱动器的可调电流输出要求?  

    谢谢。此致、

    切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Cherry、

    您可以使用我们的任何双极步进电机驱动器来驱动单极电机。  查看这两种资源、它们非常有用:

    如何使用 DRV8xxx 驱动单极步进电机、具体请参阅 3.2使用双极驱动器驱动单极电机 以了解包括 DRV8424在内的各种器件选项。   

    通过简单的接线重新配置、将单极步进电机驱动为双极步进电机

    此致、

    雅各布