This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8889-Q1:失速检测

Guru**** 2470720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1262409/drv8889-q1-stall-detection

器件型号:DRV8889-Q1

团队成员  

DRV8889失速检测、全步进模式和微步进模式是否均支持?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Colt、

    是的、它可以在全步进和所有微步进模式下工作。  衰减模式需要处于智能调优纹波控制模式。   

    有关更多信息、请参阅数据表中的7.3.11.5失速检测功能:

    应用手册《 使用 DRV8889-Q1实现无传感器失速检测 》还提供  了一些更多信息、特别是7.3变体和微步进设置显示了扭矩计数(轻载时的稳定计数)在不同微步进设置下的变化。   

    谢谢、

    雅各布