This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8316A:TI 可以使用我们的配置文件对此器件进行编程吗?

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8316A, MCF8316AEVM, MCT8316AEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1262107/mcf8316a-can-ti-program-this-part-with-our-config-file

器件型号:MCF8316A
主题中讨论的其他器件:MCT8316AEVM

您好!

3个问题:

1) 1) TI 是否可以使用配置文件对 MCF8316A 器件进行编程、然后向我们发送编程的芯片、以便我们可以填充 PCB。

2) 2) MCF8316AEVM 是否已经停产? 我在任何地方都找不到库存。 这就是我们编程芯片时使用的方法、我们有一个左侧。 如果我们燃烧它,我们处于一个糟糕的情况。

3) 3)我认为是8316aevm 上的微控制器死在了电路板上。 您是否可以使用其他工具来修复电路板? 如果可能、我将再次进行检查、以确保它是微控制器。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Peter、

    感谢您的提问。 我已将该主题分配给将提供反馈的团队成员。

    此致!
    阿克沙伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    1) TI 可以使用配置文件对 MCF8316A 器件进行编程、然后向我们发送编程芯片、以便我们可以填充 PCB。

    遗憾的是、我们当前不支持交付具有自定义 EEPROM 寄存器值的芯片。  

    Unknown 说:
    2) MCF8316AEVM 是否已经停产? 我在任何地方都找不到库存。 这就是我们编程芯片时使用的方法、我们有一个左侧。 如果我们燃烧它,我们处于一个坏的情况。

     您可以使用 MCT8316AEVM 和 MCF8316A GUI 在 PCB 上对 MCF8316A IC 进行编程。 MCF8316AEVM 和 MCT8316AEVM 的 I2C 通信原理图相同。