This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8714-Q1:DRVOFF_NFLT 的规格

Guru**** 2470720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1261736/drv8714-q1-specification-of-drvoff_nflt

器件型号:DRV8714-Q1
你(们)好。
请告诉我有关 DRVOFF_NFLT 的两点
2 μ s 从 DRVOFF_NFLT・至低电平直到栅极输出的时间?
・如果在 DRVOFF_NFLT 为高电平时通过 SPI 通信接收栅极驱动指令、
如果 DRVOFF_NFLT 之后变为 LO、是否会驱动栅极?
此致、
斋藤市
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    -当 DRVOFF-NFLT 输入变为低电平时,栅极驱动输出可以立即作出反应。 DRVOFF 逻辑延迟应小于1us。

    -DRVOFF-NFLT =高电平使栅极驱动下拉(关闭输出)、即使 SPI 命令尝试开启也是如此。 请参阅以下数据表。

    此致

    森田真也