This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8350:短路

Guru**** 2470720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1256977/drv8350-short-circuit

器件型号:DRV8350

客户用短线缆在 U 相和 W 相之间短路、以发生过流事件。

器件:DRV8350HRTVR (HW 版本)

检测阈值设置为0.7V 乘以75K Ω。  

下面是一些问题。  

-当短路事件后 nFAULT 引脚被拉低时、为什么 PWM 信号会立即被拉低、但在15uS 后、PWM 会变为高电平有效、然后始终为低电平。 为什么?

-当 nFAULT 被拉至低电平时、关闭 PWM 信号的响应时间是多少? 是否以 d/s 为单位指定?

-当每个 SHx 引脚检测到过流时,所有 PWM 都将被分流低? 是否会关闭某个相位、或者仅一个相位会在触发相关 SHx 时关断?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Brian、

    感谢您的提问。

    我的目标是在本周结束前提供反馈。

    此致!
    阿克沙伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Brian、

    从波形可以看出、VGS 好像变成了高电平、因为 nFault 被清除、这是合理的。  

    此外、在执行此测试时、您能否提供控制波形、NFAULT 和 VGS 中所示栅极的 VM、INx 信号的波形?  我想检查电源电压是否降低。

    此致!

    阿克沙伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Akshay、

    另一个问题是、客户更感兴趣、当 UV、VW 或 WU 相之一短路时、用于防止 SC 事件的内部架构是什么?  

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Brian、

    发生直接相间短路时、最可能发生的故障是 VDS 故障、因为 MOSFET 上会产生大电压降。 您可以通过查看 MOSFET RDS on 和 VDS 跳闸电平来查看 VDS 在什么电流下跳闸、从而找到这一点。  

    如果这个短路从您的电源消耗过多的电流、那么您可能具有电源欠压、这反过来会导致栅极电压下降并也会导致 VGS 欠压。

    希望这能提供一些澄清。

    此致!
    阿克沙伊