This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV120:

Guru**** 2471160 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1262186/drv120

器件型号:DRV120

您好!  

我是 PSpice 的新手。  我从产品页面下载了 DRV120未加密 PSpice 瞬态模型封装(修订版 A): DRV120数据表、产品信息和支持| TI.com 

当我尝试运行 PSpice for TI 模型时、出现此错误。   

它抱怨二极管、所以我移除 D1、D2和 D3。 然后、它为我提供另一个误差并中止仿真。   

此错误表明无法在 SPICE 库中找到"nom.lib"。  我能够找到 nom.lib 文件、但没有找到与错误所示相同的文件路径。 如何解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adinbo:

    请检查仿真配置文件中的路径。 它是否包含 nom.lib 所在的路径?

    -jc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JC:   

    感谢您的答复。 但昨天没有添加正确的路径并运行。 但今天早上遇到了相同的错误、但我现在无法使用昨天所做的相同方法来修复它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adinbo:

    您会得到什么误差?

    -jc