This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8353F:DRV5353在48V 电池供电时电气正常工作。

Guru**** 2470720 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8353F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1253377/drv8353f-elp-with-drv5353-working-at-48v-battery

器件型号:DRV8353F

尊敬的论坛成员
我需要一些关于采用48V 电池工作的 DRV5353的帮助。
几个月前、我就同一个问题寻求帮助、以某种方式、客户未订购产品、问题仍未解决。 现在、我们向客户提供了设备、再次出现了一个严重的问题。
为电机驱动器供电的电池在53VDC 左右充满电时、DRV5353 (并不总是)停止工作。 (放大)
在这种情况下、DRV5353会消耗大量的功率、且 VCP 电压等于或略高于 VM 电压。 在某些情况下、VCP 引脚与地之间的电阻为2 Ω、在某些情况下为几 kΩ Ω。
我们试图:
降低驱动电流、I Drive 至 IDRIVEP_HS 或 IDRIVEP_LS = 100mA / 150mA = 0011b
2-将大电流时间 T Drive 减少到1uSec。 TDRIVE = 01b
将 VCP 引脚和 VM 连接到地的肖特基二极管、防止 VCP 信号上出现负瞬态。 但没有任何帮助。
我想知道 DRV5353
在 VCP 和 GND 之间有一个寄生二极管?
IC 如何调节 VCP 电压? 是由内部齐纳二极管提供的吗? (此类调节是否可承受由从 VM (在53V)驱动的电荷泵47nF 低 ESR 电容器产生的功率?
3 -当 VCP+VM 为64V 时、高侧栅极驱动器和电流源如何消耗功率?
非常感谢您的及时回答。
我们已经售出了超过2000套24V 工作电压的产品、没有任何重大问题。 仅48V 系统存在此问题。
原理图十分简单、并且与应用非常接近。 IC 通过所有相关引脚连接到同一电源 GND。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yesaiahu:

    感谢您的咨询。  

    您能否继续提供您发现问题所在的相关(最新)原理图?  

    我很高兴地查看这一问题,并尽快为您的问题提供可能的建议/有用的信息。  

    此致、

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、


    感谢您的及时回复

    我将以 PDF 格式发送相关图表部分

    如需更多信息、请访问 shaya@redler.co.il 直接与我联系以获取更多信息

    最好的野猪

    Y·雷德勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yesaiahu:

    感谢您提供的额外信息、希望我们能尽快为您提供最新信息。

    此致、

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     论坛成员、您好

    DRV8353F

    你好、Joshua、

    您能抽出一些时间帮助我们

    最好的野猪

    Y·雷德勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yesaiahu:  

    我的目标是在下周中旬之前(如果不是更早的话)向您提供最新信息/建议。  

    感谢您的观看和耐心等待。

    此致、

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yesaiahu:  

    很抱歉耽误你的时间。 但是、我们仍在为您的问题寻找解决方案或建议。  

    感谢您的耐心。

    此致、

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yesaiahu:  

    再次耽误你的时间。

    [报价 userid="15707" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1253377/drv8353f-elp-with-drv5353-working-at-48v-battery ]3- VCP 引脚和 VM 与接地之间的肖特基二极管,防止 VCP 信号出现负瞬变。 但没有任何帮助。

    电路在 VCP 到 VDRAIN 之间建议使用1uF 电容器、但可以不使用二极管 、而是在 VCP 到 VM 之间尝试另一个1uF 电容器、以帮助过滤这些瞬变。 我相信您在单电源模式下工作、但您能否提供 VCP、VDRAIN、VM、CPH 和 CPL 上的电压波形来更深入地了解工作状态? 您是否还可以确保每个电容的额定电压均为适当的电压(>= 16V)?

    lonerwolf wolf 说:
    1- VCP 和 GND 之间是否有寄生二极管?
    lonerwolf wolf 说:
    2- IC 如何调节 VCP 电压? 是由内部齐纳二极管提供的吗? (此类调节是否可以承受由从 VM 驱动的电荷泵47nF 低 ESR 电容器产生的功率(在53V 下)[/quot]

    电荷泵/VCP 的内部结构采用二极管来确保在泵开关和充电时正确调节电流、但据我所知、没有接地二极管。 此配置在建议的用例中是稳健的、并且已针对这些条件测试了47nF 电容器。  

    lonerwolf wolf 说:
    3-当 VCP+VM 为64V 时、高侧栅极驱动器、+电流源如何消耗功率?

    如果您在单电源模式下运行、其中 VM 和 VDRAIN 连接在一起、则 VM+VCP = 64V 完全在建议的用例中、并且功耗不应有太大差异。  

     您能否提供电路的 PDF 文件、因为我能够查看它、但如果有一个更清晰的图像来确保我没有错过任何重要内容会有所帮助。

    此致、感谢您的耐心等待、

    -约书亚

    [/quote]