This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8889-Q1:DRV8889开路负载故障错误报告

Guru**** 2470720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1261279/drv8889-q1-drv8889-open-load-fault-misreport

器件型号:DRV8889-Q1

大家好、

我的客户发现 DRV8889有以下问题。

DRV8889 VM 连接到12V Vbat、即与 MCU 连接的控制信号。 当 VM 电源线断开(连接到 MCU 的连接仍然存在时)并再次重新连接时、DRV8889将报告开路负载故障。 它需要 MCU 断电并再次上电才能恢复。

您能解释一下可能的原因是什么吗? 为什么开路负载故障报告错误?

斯嘉利特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Scarlett:

    当 VM 电源断开时是否启用了 OL 检测? VM 断开连接多长时间后、我们可以得到 VM 关断-开启时间曲线的波形吗? 我假设 MCU 已通电并连接到 DRV8889、如果 VM 断开连接、则至少将其中一个引脚驱动为逻辑高电平? 故障寄存器是否显示设置了任何其他错误位?

    此致、Murugavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Murugavel:

    当 VM 电源断开时是否启用了 OL 检测? ->我们认为根据 D.S.是吗? 当器件处于开启状态并发送驱动信号时、开路负载故障会报告。

    VM 断开连接多长时间后、我们可以得到 VM 关断-开启时间曲线的波形吗? ->这与 VM 的关闭时间无关。 客户手动测试它、它可以是不同的时间间隔。

    我假设 MCU 已通电并连接到 DRV8889、如果 VM 断开连接、则至少将其中一个引脚驱动为逻辑高电平? -->是

    故障寄存器是否显示设置了任何其他错误位? ->否

    谢谢!

    斯嘉利特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Scarlett:

    故障寄存器是否显示设置了任何其他错误位? ->否。 基于此  

    感谢您的更新。 如果器件在输出已启用且 VM 已移除的情况下处于运行状态。 它将使输出电流瞬间变为零。 器件的数字部分似乎是通过 MCU GPIO 供电的。 如果电压变为低电平但对于 POR 来说不够低、我预计会出现 UVLO 故障。 因为 POR 会清除所有故障标志。  

       

    在您的第一条消息中、您说过"需要关闭 MCU 电源然后再次上电才能恢复。"。

    1) 1)如何通过使 nSLEEP 逻辑低电平然后恢复到逻辑高电平来使器件处于睡眠状态和唤醒状态?

    2) 2)虚拟机是如何断开的? 我是指电子开关或手动导线连接?  

    3) 3)客户是否使用我们的 EVM 进行测试? 如果它位于客户电路板上、我们可以尝试使用我们的 EVM 重现此问题。  

    此致、Murugavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Scarlett:

    另请记住、当 OL 被启用、如果即使其中一个绕组变为零、即使电机已连接、也会报告 OL。 请参阅数据表中的以下代码片段。

    此致、Murugavel