This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8705-Q1:DRV8705-Q1

Guru**** 2470720 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8701, DRV8705-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1259494/drv8705-q1-drv8705-q1

器件型号:DRV8705-Q1
主题中讨论的其他器件:DRV8701

我有兴趣学习如何开发 IC 作为 PSPICE 模型的功能方框图。

主要使用层次和宏建模方面。

如果可能、您可以考虑指导/分享可以作为参考资源的 PDF。
我目前感兴趣的是 IC DRV8705。
请分享您的观点和想法,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不确定我是否完全遵循了。  我们分享的唯一一个方框图详细信息在数据表中。  没有提供更深入的文档。

    此致、

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否建议可用的与 DRV8705类似的 PSPICE 模型?谢谢。

    此致、
    锡德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sidd,

    不幸的是,我们没有。  我们拥有的最接近的模型器件是 DRV8701、这是一种 BDC 栅极驱动器、例如 DRV8705-Q1。

    此致、

    瑞安