This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV3256-Q1:配置

Guru**** 2470720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1261982/drv3256-q1-configuration

器件型号:DRV3256-Q1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

尊敬的:

在编写申请之前、我会从 TI 的任意位置检查是否存在先前报告的任何类似问题、但没有提及我的申请:

我们将在 BMS 电路设计中实现陀螺仪保险丝 IC 驱动器 DRV3901。  此器件是 TI 的新器件、因此未列出其器件型号。

我们需要将此  DRV3901配置为在0.5ms 内驱动1.7A。  为此、必须对该驱动程序进行编程(配置)。

读取其数据表的第43/54页、我们应将配置3 TRG_SEL 设置为0x3、但即使不清楚如何设置位1 - 24并通过 SPI 将其发送至该 IC。

从第35/54页的"SPI 命令"下读取如何设置这些位、但返回到第43页获取 值:

ADDR 字节:0x13 (清除)

数据字节:(HSB) CMD 和(LSB) CRC8

在第43页的 Config3下、它写入了0x3、但这不是字节、还是0x03或0x30? 抱歉。

什么是"位字段"11-8?  与表41"配置寄存器"相关、但它甚至使(HSB) 0x03?

如果是、则 CRC8的0x1303列表中的0x61、  

或在相反的方向0x0313、CRC = 0x46。  

然后 、我们在 SPI 上发送三个字节 Addr、(MSB) CMD、然后(LSB) CMD  

请与我核对、如果您错了、请予以更正。  为什么不提供数据表中的一个简单示例进行说明?  

我可能会问您、是否有任何软件或工具可以帮助我们提供用于通过 SPI 配置 Gyro 驱动器的此套件位? 我在 BQstudio 工具中看到类似内容、但仅适用于 BQ。

此致、

Ayadi

 

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 ,Ayadi,

    感谢您的提问。 我已将该主题分配给将提供反馈的团队成员。

    此致!
    阿克沙伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ayadi,

    我想您是在问  DRV3901 、但在该主题中标记了 DRV3256。 我会将其分配给您的正确团队。

    此致、

    -亚当

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ayadi,

    由于此部件未公开发布、我会向您发送朋友请求。

    此致、

    瑞安