This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8701:DRV8701的 MOSFET 选择

Guru**** 2470720 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8701, CSD18542KCS, DRV8701EVM, CSD18532Q5B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1251725/drv8701-mosfet-selection-for-drv8701

器件型号:DRV8701
主题中讨论的其他器件: CSD18542KCS、、 CSD18532Q5B

您好!

我们有使用 DRV8701的电机驱动板设计。 我们面临以下问题。

电机规格。 PMDC、24VDC、500W

当我们使用 CSD18542KCS MOSFET 时、电机打开命令 CSD18542KCS MOSFET 时的电机电压为24VDC。 在出现大量故障后、我们将此 MOSFET 替换为 IRFZ44N、这样就不会出现 MOSFET 烧写问题。  

请告诉我有关此问题的解决方案  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Supriya:

    选择外部 FET 时要考虑的因素是栅极电荷(Qg)、电荷泵电流容量(IVCP)和开关频率(fPWM)。

    栅极电荷也将取决于衰减模式(慢速或快速)。 计算栅极电荷后、就可以确定适合 FET 选择的 IDRIVE 电流。

    有关 MOSFET 选择的更多信息、请参阅数据表的第8.2.1.2.1节。  

    此致!

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    目前、VM 为24VDC、根据数据表、如果 VM > 12V、IVCP = 12mA。

    我们在 EN 处不使用任何开关频率、并且在电机浪涌电流时间观察到故障、因此我考虑 FPwm 为38KHz (数据表中提到了内部电流斩波)  

    考虑到上述值、则 QG < 315nC。

    对于 IRFZ44NSTR、QG 值为 67nC、小于315nC  

    同样、 CSD18542KCS QG 值为44nC、低于315nC。

     在 使用 DRV8701EVM CSD18532Q5B MOSFET 时、我们的 CSD18542KCS 面临故障。

    请告知我为什么  CSD18542KCS 在电机浪涌电流期间处于燃烧状态

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Supriya:

    IDRIVE 是影响输出压摆率的另一个重要考虑因素、它取决于 FET 输入电容和栅极电荷。

    可以通过调整 IDRIVE 引脚上的 RIDRIVE 电阻来配置峰值拉电流。  

    当前 IDRIVE 设置是多少?

    另外、什么是用于电流调节的 RSENSE 和 VREF?

    此致!

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 DevID、

    目前、Rsense 为20m Ω、Vref 为0.85VDC。 我们已将 Imax 设置为20安培。

    用于 IRFZ44N Idrive 设置227 mA。  

    对于  CSD18542KCS 、我们尝试了所有 Idrive 组合  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 DevID、

    目前、Rsense 为20m Ω、Vref 为0.85VDC。 我们已将 Imax 设置为20安培。

    用于 IRFZ44N Idrive 设置227 mA。  

    对于  CSD18542KCS 、我们尝试了所有 Idrive 组合  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Supriya:

    IDRIVE 设置由我在上面分享的 RIDRIVE 设置进行设置。

    对于如何获取227 mA IDRIVE 设置、我有点困惑。  

    RIDRIVE 值和配置是什么?

    此致!

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    抱歉... 我们使用68K 上拉电阻、它允许300 mA。

    但我们不会面临  IRFZ44N 的问题。

    我们在使用 CSD18542KCS 时遇到了问题、因为我们尝试了所有可能的 组合

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Supriya:

    您能否提供以下问题的答案、以便我们更好地理解此问题?

    1) 1) FET 配置为高侧还是低侧?  

    2) 2)您在运行时是否收到任何故障?

    3) 3) CSD18542KCS 烧断后、DRV8701是否仍正常工作?

    4) 4)两个 FET 的外壳温度是多少?  CSD18542KCS 的燃烧温度是多少?

    5) 5)每种设备运行了多少次测试、其中有多少次测试未通过构建的测试?

    6) 6) FET 是如何加热到电路板的?

    7) 7)如果可能、是否可以发送布局和电路板的照片?

    此致!

    大卫