This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8873:DRV8873S:nFAULT 引脚保留悬空

Guru**** 2470720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1263459/drv8873-drv8873s-nfault-pin-left-floating

器件型号:DRV8873

您好!

我的客户希望 nFAULT 引脚悬空。

数据表中提到该引脚应上拉至外部 DVDD。 这只是建议还是要求?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Takuchi-San,  

    这是一项要求、因为只要出现任何类型的故障、nFault 引脚就会被拉至低电平。 他们是否出于某种原因想要将其保持悬空?  

    此致、

    基尔蒂·库马南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Keerthi:

    原因是 PCB 的设计和订购已经完成、引脚未被使用。

    如果需要将其拉高、则该电路板需要热修复。

    感谢您提供的信息:).

    此致、