请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8825 大家好、
使用 DRV8825规格表中的电路图、电机可能会因辐射而运行、从而导致 FCC 发生故障。 在其他条件不变的情况下、可以通过拔下电机电缆来通过 FCC。
是否有可能分享一些推荐的 EMC 电路和改进措施?
工作电压为12V、32微步进、IFS = 1A、衰减模式、混合衰减。
您能帮助检查这个案例吗? 谢谢。
此致、
切里
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Cherry:
大多数射频噪声位于较低频带中。 这主要是由输出侧的 PWM 开关导致的。 这就是断开电机连接完全可以消除 EMI 噪声的原因。
我建议确保尽可能减小 PCB 上的所有关键高 di/dt 环路。 较大的环路将视为天线并辐射噪声。
另一项建议是通过电源输入添加一个差分滤波器(π 型滤波器或多级 LC 低通滤波器)。
此文档提供了用于最大程度地降低 EMC 的有用指南。 如果需要、我可以查看原理图或布局并提供反馈。
此致、
巴勃罗
您好、Pablo、
感谢您的支持。
本文档提供了最小化 EMC 的有用指南。
您能帮助共享此文档吗?
谢谢。此致、
切里
樱桃、
https://www.ti.com/lit/ml/slyp697/
-Pablp