This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8711:输出 APDF/BPDF 的条件。

Guru**** 2665185 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8711

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1262448/drv8711-conditions-under-which-apdf-bpdf-is-output

器件型号:DRV8711

您好!  

DRV8711用于驱动步进电机;VM 电压为24VDC。 驱动电机时检测到 APDF/BPDF。

APDF/BPDF 的条件。

 ・无论栅源电压是否超过1V、在拉取电流后2.2us 即可导通 FET。

・在灌入电流以关闭 FET 后、栅源电压是否低于1V 2.2us。


我们了解了上述两点、但在观察到栅极波形时未发现异常。

参考数据表中的8.1.2可选串联栅极电阻、指出作为应对 APDF/BPDF 错误检测的一种对策、应在低侧驱动器输出和 FET 栅极之间放置一个47至120 Ω 的串联电阻、 死区时间应设置为最大值850ns。 该描述说在低侧驱动器输出和 FET 栅极之间使用一个连接到120 Ω 的47串联电阻器来驱动器件。

因此、我们向低侧添加了120Ω、并将死区时间设置为850ns。 当我通过向低侧添加120Ω 将死区时间设置为850ns 时、很少出现 APDF/BPDF。

问题1: 仅低侧有一个串联电阻、高侧设置为0 Ω。是否需要在高侧添加一个47至120 Ω 电阻器、作为对抗 APDF/BPDF 误报检测的对策?

问题2. 除上述情况外,是否有任何其他条件可判定 APDF/BPDF 为 APDF/BPDF?

谢谢。

科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    我会仔细研究你的问题、并在24小时内回复你。

    此致、

    巴勃罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Connor:

    Unknown 说:
    q1. 只有低侧有一个串联电阻、高侧设置为0 Ω。是否需要在高侧添加47个120 Ω 电阻器作为对抗 APDF/BPDF 误报检测的对策?

    应将串联电阻添加到高侧和低侧 FET 上。

    Unknown 说:
    Q2. 除上述情况外,是否有任何其他条件可判定 APDF/BPDF 为 APDF/BPDF?

    出现"错误"PDF 故障的另一种可能方法是短路 TDRIVE。 将 TDRIVE 增加到最大值。

    此致、

    巴勃罗·阿梅特