请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8962 大家好、
1) 1) 在 EVM 中、原理图如左图所示、您能否帮助分享如何连接单个电机(如右图所示)、该方法取自 DRV8962数据表:


2) 操作单刷直流电机的操作模式是什么? (仅找到双直流电刷连接的下表)

您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。
此致、
切里
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
嘿 Cherry、
Unknown 说:1) 在 EVM 中、原理图如左图所示、您能帮助分享如何连接来自 DRV8962数据表的单个电机(如右图所示):
使用跳线或短导线填充 J22和 J24、或仅使用两个电缆夹将测试点连接在一起(OUT1到 OUT2、OUT3到 OUT4)。 然后将电机连接到 OUT1和 OUT3螺纹接线端子。
IN1和 IN2需要连接在一起。 此外、IN3和 IN4需要连接在一起。 从 J4和 J8移除板载 IN2和 IN4分流器、并使用夹子或跳线将 IN1连接到 IN2 (在 J4的驱动器侧(右侧))、类似地使用跳线将 IN3和 IN4连接在一起。
Unknown 说:2) 操作单刷直流电机的操作模式是什么? (仅找到双直流电刷连接的下表)
按照您发布的 INx --> OUTx 表(表8.1),只需将"IN1"视为"IN1&IN2",因为它们是连在一起的。 可以将"IN2"列视为"IN3和 IN4"、因为它们连接在一起。 OUTx、OUT2 = OUT3和 OUT4也是如此。
此致、
雅各布