请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8908-Q1 当环境温度低至-30°C 时、IC 异常运行、检查诊断寄存器的 LS_OCP 设置位、且 nFAULT 位为0、


但是,SPI 控制8 CHS 仅高侧
。
sch 是指 
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
当环境温度低至-30°C 时、IC 异常运行、检查诊断寄存器的 LS_OCP 设置位、且 nFAULT 位为0、


但是,SPI 控制8 CHS 仅高侧
。
sch 是指 
您好、lin、
您能否更具体地说明低于-30摄氏度的含义、因为绝对限制为-40摄氏度。

不能保证它在超过这个温度的情况下工作。 如何测量温度? 更多有关热指标的信息、请参阅本应用手册。
《半导体和 IC 封装热指标》(修订版 C)(TI.com)
此致、
基尔蒂·库马南