请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8145-Q1 主题中讨论的其他器件:DRV8144-Q1
您好!
我能否使用 DRV8145来驱动 额定功率为12V 100W 的该箔片?
驱动频率应仅为200Hz 左右。
提前感谢。
此致!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我能否使用 DRV8145来驱动 额定功率为12V 100W 的该箔片?
驱动频率应仅为200Hz 左右。
提前感谢。
此致!