This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8311:单个 MCU 控制多个 DRV8311P

Guru**** 2470720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1263279/drv8311-a-single-mcu-controls-the-multiple-drv8311p

器件型号:DRV8311

大家好、

客户使用 MCU 驱动6个 DRV8311P、并使用 tSPI 将它们分为两组。 每个 tSPI 控制3个 DRV8311P 芯片以驱动3个无刷电机。  

1. DRV8311P 的内部输出 VDD (LDO 输出3.3V)是否支持直接连接在一起、以供整个板上的其他器件(MCU、外部霍尔传感器、通用逻辑芯片等)使用?

2.多个器件共享同一个 SPI 接口。 为了提高信号质量、每个 SPI 的 SCK、NCS 和 MOSI 是否需要在每个 DRV8311P 端保留串联电阻?

3. DRV8311P 的 tSPI 一对多模式的布局应该注意什么? 例如、在拓扑结构中使用菊花链还是 T 点会更好?

4.为提高 EMI 性能,可在 DRV8311P 的 OUTA/B/C 输出端串联磁珠吗? 这是否可以提高 EMI 性能(在接口之后、它通过非屏蔽线连接到电机、电线长度约为10cm、并使用一根 AWG24/AWG26电缆)?  

您能帮助我们查看这个案例吗? 谢谢。

此致、

切里