请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8876 主题中讨论的其他器件: DRV8874
E2E、
您可以为这款 Faulhaber 电机推荐一些电机驱动器吗:1524E006SRIEH2-4096+15/5 11.8:1+MG05。 6V 电机选项是我们倾向的电机选项。 所需的预期速度和扭矩位于下图所示的红色 x 附近。 电机需要以大约系统总运行时间的20-30%运行。 在高容量泵送模式下、它需要每隔几秒停止并重新启动(可能处于相反方向)。 电机启动后、我希望在进入下一个静止停止时、目标是让电机以相当恒定的速度运行。 正交编码器、这些正交编码器应该有助于进行该控制。

谢谢!
亚当