This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8876:您可以为6V 输液泵电机推荐一些电机驱动器吗?

Guru**** 1133870 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8876, DRV8874
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1263575/drv8876-can-you-recommend-some-motor-drivers-for-6v-infusion-pump-motor

器件型号:DRV8876
主题中讨论的其他器件: DRV8874

E2E、  

您可以为这款 Faulhaber 电机推荐一些电机驱动器吗:1524E006SRIEH2-4096+15/5 11.8:1+MG05。  6V 电机选项是我们倾向的电机选项。  所需的预期速度和扭矩位于下图所示的红色 x 附近。   电机需要以大约系统总运行时间的20-30%运行。  在高容量泵送模式下、它需要每隔几秒停止并重新启动(可能处于相反方向)。  电机启动后、我希望在进入下一个静止停止时、目标是让电机以相当恒定的速度运行。 正交编码器、这些正交编码器应该有助于进行该控制。

谢谢!

亚当

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    kakula 说:
    所需的预期速度和扭矩在下图中所示的红色 x 附近

    我没有在图像上看到红色的 X。  

    在高容量泵送模式下,它需要每隔几秒停止并重新启动(可能在相反方向)。

    如果 FET 在此期间为 HiZ、这可能是一个问题。 我已经在使用 EVM 中烧录了非常快的加速/解加速。 电机开关方向时的高浪涌电流可能会触发 OCP 或导致损坏。  我无法判断该电机的浪涌电流是多少、但这是另一个需要考虑的重要参数。 浪涌不应大于 DRV8876的 OCP 限制。 如果更高、下一个选项将是 DRV8874。

    您能否提供有关应用/终端设备的更多背景信息? 这是电池供电的应用吗?  

    此致、

    巴勃罗