This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8311HEVM:DRV8311HEVM

Guru**** 2470720 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28027F, LAUNCHXL-F28069M, LAUNCHXL-F280049C, DRV8311HEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1261732/drv8311hevm-drv8311hevm

器件型号:DRV8311HEVM
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F28027FLAUNCHXL-F28069MLAUNCHXL-F280049C

您好!

我们是否可以使用 LAUNCHXL-F28027F 或 LAUNCHXL-F28069M 代替  LAUNCHXL-F280049C  来 使用 GUI 评估 DRV8311HEVM?

如果是、需要进行哪些更改? 我们是否有其他方法可以使用  DRV8311HEVM 运行电机、 而无需使用特定的 Launchpad?

您是否具有用于检查该特定驱动程序的源代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nivethitha:  

    感谢您使用我们的论坛。

    请允许我查看我们的可用资源、并尽快与您联系。  

    谢谢、此致、

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nivethitha:

     建议将 DRV8311EVM 与 LAUNCHXL-F280049C 或外部 MCU 配合使用、并尝试与另一个 LaunchPad 模型连接、但可能不是最佳选项、因为适当的接头/跳线连接与定义不同。   

    此驱动程序可用的源代码可通过 此处关于 InstaSPIN-FOC 的常见问题解答指南找到。

    希望这些信息对您有所帮助、请告诉我可以提供更清楚的信息。

    此致、

    -约书亚