This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8302:2个 DRV8302无法同时运行

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1263266/drv8302-2-drv8302-cannot-operate-simultaneously

器件型号:DRV8302

大家好、

两个 DRV8302芯片放置在 PCB 上、电路与数据表中的基准电路几乎相同。 靠近电源的一个芯片可以正常工作、对于较远的芯片、在将 EN_GATE 打开(PWM=1模式)后、INH1、INH2和 INH3全部为0、在所有 GH 引脚和所有 SH 节点上测得的电压约为6V。 但上述所有电压都应为0V。  

您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。

此致、

切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:  

    感谢您的提问。

    此问题可能是由针脚损坏引起的。 您是否仍能以 pdf 格式提供这两个电路以供概览?  

    对于这两个芯片、您能否提供在 GHx 和 SHx 应导通和关断时在它们上测得的波形?  

    谢谢、此致、

    -约书亚