This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULC1001-DRV290XEVM:更新 ULC1001_GUI 后、不再能够连接到 GUI。

Guru**** 2470720 points
Other Parts Discussed in Thread: ULC1001, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1263281/ulc1001-drv290xevm-after-updating-the-ulc1001_gui-the-connection-to-the-gui-is-no-longer-possible

器件型号:ULC1001-DRV290XEVM
主题中讨论的其他器件:ULC1001USB2ANY

您好!

更新 ULC1001_GUI 后、无法再连接到 GUI。 没有硬件问题、因为在上一版本中连接正常。
- GUI 版本2.3.6
- USB2ANY 固件版本2.8.2.0

您能给我们任何建议吗? 顺便说一下、以前版本中发生了相同的问题、但  USB2ANY 的固件更新 解决了此问题。

谢谢。

科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    当您打开 GUI 时是否收到任何弹出错误? 此外、确保"Demo Mode" 复选框中的复选框。  

    此致、
    悉尼诺斯卡特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Sydney Northcutt:

    否、未显示弹出错误。 演示模式也被选中、如下所示。

    USB2ANY 版本 V2.8.2.0。 如果新的 GUI 需要高于此版本的版本、我们非常感谢您收到 USB2ANY 固件更新安装程序。

    谢谢。

    科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 悉尼:  

    似乎我错误地将其设置为演示模式。 我删除了演示模式复选标记、它可以正常工作。 谢谢您的建议。

    谢谢。

    科诺