This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8308:寄存器数据 isn't 由 SPI 写入。

Guru**** 2470720 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8308

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1233239/drv8308-register-data-isn-t-written-by-spi

器件型号:DRV8308

您好!

我们的系统无法正确地写为折衷主义。

【问题】
1.我们系统的 tL(SCS)约为0.3usec。 它符合您的规格(tl (SCS)>100ns)。
但有时我们的系统无法正确写入。
参见上图"当前情况"。
300ns 是否不足以满足 tl (SCS)要求?
如果时间不够、您的建议值是多少?

2.当我们将 TL (SCS)设置为大约4.9ms 时,我们的系统能够正确写入。
参见上图"反措施后"。
从数据传输完成到 SCS 变为低电平的时间是否有调节?
如果您有调节、请告诉我最小值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们对该器件的支持非常有限、因为它是非常旧的器件。 我们强烈建议查看我们的电机驱动器站点(https://www.ti.com/motor-drivers/brushless-dc-bldc-drivers/overview.html)、该站点可帮助您选择合适的器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已决定使用 DRV8308、因此我们希望获得您的答案。

    感谢您的配合。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要一些时间来回顾您的问题。 我会在下周回复您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishnu San:

    谢谢你。 我明白了。 我们期待您的调查结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的耐心等待

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishnu San:

    您是否已完成考虑?

    我们期待您的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,邦广

    SPI 的频率是多少? 上拉电阻器值是多少?  

    此致、

    维什努

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishnu:

    您是指 SPI 的 SCLK 吗?  频率是667kHz。   

    我应该检查开关针脚吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我意味着 SCLK 引脚  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishnu:

    很抱歉我的回复太晚了。
    SCLK 没有上拉电阻器和下拉电阻器。 此引脚由推挽信号驱动。

    你认为什么是可能的原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,邦广

    Vishnu 是 OOO,下周回来-请预计一个延迟的回应,我们会尽快回到您的设备专家办公室。  

    此致、  
    安德鲁  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    感谢您的关注。

    我们期待您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishnu:

    我还有一个问题。
    我找到了折返文档(在您的数据表中)。
    这是否意味着如果 在 ENABLE 处于活动状态时激活复位、则寄存器将在1秒后重新写入 OTP 值?
    如果不是1秒、则重写完成多少秒?

    遵循数据表的文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、正确

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    因此、必须在复位生效后1秒访问寄存器、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、寄存器将在1秒后将值存储在 OTP 存储器中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishnu:

    我也希望收到这封原始邮件。

    请确认以下消息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关 SPI 时序要求、请参阅数据表中的表6.6。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们满足了您的数据表要求。 但我们无法将数据写入地址0x01。

    我知道电机驱动器在下降 SCS 时将一个值写入寄存器。
    SDATAI 完成数据传输后、是否应立即降低 SCS?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    邦宏

    当主机将数据发送到目标器件时、SCS 应为高电平。 有关 SPI 写入操作、请参阅数据表中的第7.5.2节。  

    此致、

    维什努

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishnu:

    谢谢你的答复。 我明白 SCS 必须为高电平。

    主机将数据发送到目标器件后、SCS 是否应该为低电平?

    请参阅以下内容。 主机一直发送高电平、直到下一个写入周期开始。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    国广市

    我认为这不是在数据事务处理后将 SCS 拉为低电平的标准 SPI 协议、但我建议您尝试两个选项(SCS 拉为高电平和低电平)来了解哪一个选项按预期工作。  

    此致、

    维什努

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishnu:

    我们尝试了 SCS 两个选项:在数据传输后拉为低电平、SCS 在数据传输后保持为高电平。

    因此、 如果 SCS 在数据事务后离开高电平、将无法正确写入。

    从完成数据传输到 SCS 降至低电平的时间是否有相关指南? 返回以下图片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们会尽快回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,邦广

    SCS 可以在第24个时钟周期完成后立即处于低电平。 我认为在传输24位后、要将 SCS 拉低、这里没有任何最低的时序要求。  

    此致、

    维什努

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishnu San:

    感谢您的回答。

    传输24位后是否有最大时序请求将 SCS 拉为低电平?

    换言之、在发送24位数据后、它可以保持长时间拉高 SCS 高电平吗?

    此致、

    邦宏  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有特定的时序要求、但您可以在 SCLK 的2-3个时钟周期后将 SCS 拉为低电平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishnu:

    美好的夜晚
    在我们的系统上传输24位后、大约需要11us 才能将 SCS 拉为低电平。
    换言之、 有7个 SCLK。  
    是否允许这样做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、门邦广

    在这里我看不到任何问题。

    此致、

    维什努

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishnu:

    早上好

    请您回答。 我明白了。

    如果我们有任何问题、我会告诉您。

    此致、

    天野邦弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我现在结束本次课程。 如果您想要跟进、请随时回复此主题或创建新主题。