This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8329A:直流电流测量

Guru**** 2470650 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8329A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1260862/mct8329a-dc-current-measurement

器件型号:MCT8329A

您好!

我的客户对电流测量有一些问题。

在进行电流测量之前是否需要自行校准?

如果他们希望获取直流电流值、是否读取寄存器"DC_BUS_POWER_PU"?

他们感到困惑、为什么直流电机快速运行、并且 DC_BUS_POWER_PU 值变小?

MCT8329A 寄存器设置:

e2e.ti.com/.../MCT8239A_5F00_regs.txt

MCT8329A 寄存器和电机运行值:

e2e.ti.com/.../MCT8329A_5F00_MOTOR-run-data.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    有更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Henry:

    电流测量不需要自校准。

    要读取直流电流值、请读取 SYS_STATUS3寄存器的[DC_BUS_CURR]位字段。

    直流母线电源很可能会下降、因为器件从开环转换为闭环。

    此致、
    埃里克·C·