This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8876:内部使用的是哪个电荷泵?

Guru**** 2470260 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8876

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1263268/drv8876-which-charge-pump-is-used-internally

器件型号:DRV8876

大家好、

 DRV8876中使用的是哪种类型的电荷泵?  开关稳压器升压泵/未修整的电容器电荷泵/已修整的电容器电荷泵?

客户想知道 DRV8876内部使用了哪种电荷泵来为他们的应用提供帮助。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Guohai:

    不确定具体的拓扑名称、但电荷泵是一个简单的反激式电容器充电、并将其能量释放到电荷泵电容器。 重复该过程、直到 VCP 电容器充满电。

    此致、

    巴勃罗·阿梅特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Pablo,

    感谢您的答复。

    请允许我再问一个问题、VCP 管脚是否只供芯片内部使用? 它是否可用于外部电路?

    谢谢!

    此致、

    林国海林国海

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    国海市

    ~VCP 引脚获取的电流不超过 μ A 5mA、该 VCP 可以用于外部电路。

    此致、

    巴勃罗·阿梅特