This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8328AEVM:Booster Pack 设置帮助

Guru**** 2470660 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F280049C, LAUNCHXL-F2800157, DRV8328, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1258993/drv8328aevm-booster-pack-setup-help

器件型号:DRV8328AEVM
主题中讨论的其他器件:DRV8328LAUNCHXL-F2800157、LAUNCHXL-F280049C C2000WARE

我正在尝试使用 LAUNCHXL-F2800157评估 BOOST_DRV8328板、并有几个问题:

  1. 我的 launchpad 具有两个不同的 booster pack 插槽。 插入此板的哪一个是否重要?
  2. 我看到 EVM 上霍尔传感器的配置。 它是否支持模拟霍尔传感器? 根据我所能得知的信息、这些信号并未路由至 Launchpad 上的 ADC 引脚
  3. 是否有现成的示例支持此组合?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!  

    感谢您的提问。  

    请允许我在本周进一步查看我们为两个电路板提供的材料、并尽快提供答案。

    此致、

    -约书亚  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Dan、 很抱歉响应出现延迟。  

    Unknown 说:
    我的 launchpad 具有两个不同的 Booster Pack 插槽。 插入此主板的哪一个是否重要?

    两个升压插槽应该都能够正常运行并连接到 DRV8328EVM、但第二个升压插槽与其引脚连接的可选布线/功能略有不同、这种连接方式可能根据应用和是否要连接另一个器件而有所帮助。 这些引脚排列可 快速入门指南中的此处找到。

    [报价 userid="565058" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1258993/drv8328aevm-booster-pack-setup-help ]我看到 EVM 上霍尔传感器的配置。 它是否支持模拟霍尔传感器? 根据我所能得知的信息、这些信号并未路由到 Launchpad 上的 ADC 引脚

    DRV8328EVM 支持模拟霍尔传感器、传感器连接 将 通过 Launchpad 上的 GPIO 引脚进行连接。 例如、对于推荐的带 DRV8328的 LAUNCHXL-F280049C、霍尔传感器连接到 Launchpad 上的 GPIO 59、58和23、而不是严格的 ADC 输入。

    Unknown 说:
    是否有现成的示例支持此组合?

    C2000Ware Motor_Control_库中  应有可帮助您入门的示例项目。 选中"Universal Motor Control Lab"选项卡下的。

    如果我能进一步帮助我、请告诉我!

    此致、

    -约书亚