请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8328AEVM 主题中讨论的其他器件:DRV8328、 LAUNCHXL-F2800157、LAUNCHXL-F280049C 、 C2000WARE
我正在尝试使用 LAUNCHXL-F2800157评估 BOOST_DRV8328板、并有几个问题:
- 我的 launchpad 具有两个不同的 booster pack 插槽。 插入此板的哪一个是否重要?
- 我看到 EVM 上霍尔传感器的配置。 它是否支持模拟霍尔传感器? 根据我所能得知的信息、这些信号并未路由至 Launchpad 上的 ADC 引脚
- 是否有现成的示例支持此组合?