This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8245H-Q1EVM:DIAG 功能失败

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8245H-Q1EVM, DRV8434

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1262742/drv8245h-q1evm-diag-function-fail

器件型号:DRV8245H-Q1EVM
主题中讨论的其他器件: DRV8434

团队成员您好:

DRV8245H-Q1EVM

DIAG 引脚 设置为 LVL1 (重试模式下的故障反应)、电机失速、nFAULT LED 打开、OUT1/OUT2没有断电、电机处于失速状态。

DIAG 引脚 设置为 LVL2 (锁存模式下的故障反应)、电机失速、nFAULT LED 打开、OUT1/OUT2断电、 电机处于失速状态。

这种状态是否正常?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、您好!  

    您是否处于 PH/EN 模式? 您的负载是如何配置的? 您能否将您所有跳线的配置发送给我、以便我能够尝试重现问题。

    此致、  

    基尔蒂·库马南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DRV8245H-Q1EVM

    模式--> LVL1 PH/EN

    SR --> LVL3

    DIAG --> LVL2

    IPROPI --> 1.0k

    ITRIP --> LVL3

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、您好!  

    您能否探测 IN1和 IN2信号并监控上电时的输出电流。 您的电机是否曾旋转过、或者 nFault LED 是否开始亮起? 按下 GUI 中的"Clear FAULT"按钮后是否清除故障?

    此致!

    凯尔蒂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以探测 IN1和 IN2信号

    2.电机可以 旋转。

    3.在 挂起状态下故障 LED 亮起。 但 DIAG 功能失败。 无法进入重试模式或锁存模式。

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:  

    这意味着它无法进入重试模式或锁存模式。 如果我正确理解了、电机就会旋转一个位、当电机停止时 、nFault LED 会亮起。 您是否也可以检查 VM 上的电压以防止发生欠压事件?

    此致、

    基尔蒂·库马南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们执行 DIAG 功能测试、让电机运行、并使用设备使电机失速、形成 nFault 状态。 正确的状态是:当 DIAG = LVL1重试模式时、电机遇到失速、nFAULT LED 亮起、电机停止且 nFAULT LED 熄灭、然后重新通电以运行、重复执行、直到失速情况得到解决; 当 DIAG = LVL2锁存模式时、电机将在遇到失速时停止、nFAULT LED 亮起、并且 MCU 解除了这种情况。

    当前有问题的 EVM 未实现此功能。 当遇到失速情况时、电压未达到 DIAG 功能要求、处于失速状态、电机再次通电。
    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、您好!

    这似乎是一个过压事件:

    此行为似乎正常、因为在此驱动器 IC 中没有直接的方法来检测失速。 如果您正在寻找失速检测功能、则 DRV889或 DRV8434可能更适合该应用。 如果您要使用此 IC 实现、则可以使用电流检测、如以下常见问题解答中所述:


    [常见问题解答]如何使用电流检测检测电机失速-电机驱动器论坛-电机驱动器- TI E2E 支持论坛

    此致、

    基尔蒂·库马南