This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8718-Q1:制动模式问题

Guru**** 2469580 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1265175/drv8718-q1-brake-mode-question

器件型号:DRV8718-Q1

大家好、

正如我知道的、制动 功能 在睡眠模式下受支持。 这里我有一些问题:

1.制动模式是否可以 通过软件在正常模式下实施?

2.如果需要、 芯片的内置制动模式和软件制动的区别是什么?

Br、

吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    1. 答案是否定的。 在运行模式下、DRV 没有 POB 功能。 唯一的方法是客户需要从外部检查 PVDD 电压、然后通过 MCU 使 GL=L。

    DRV8718具有 PVDD 过压保护/检测功能。 这可用于检测 PVDD 过压。

    此致

    森田真也