This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8849:封装信息和 EMC 建议

Guru**** 2470720 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8849EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1264474/drv8849-package-info-and-emc-suggestions

器件型号:DRV8849

希望在工业控制系统中使用该器件:数据表中显示的周围项目很少、即只有几个小电容器、没有电感器/铁氧体。 查看 EVM 原理图、我们会发现 不需要额外的铁氧体。

有人能评论吗?或者我过于乐观了吗?

数据表中提到了大容量电容器、但我在数据表中看不到建议值。

VQFN RHH36封装详细信息:我在 TI 的网站中搜索了它、所能找到的是一个包含器件照片的单页文档、但没有详细的尺寸图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William、

    对于大多数应用、不需要使用电感器/铁氧体。  

    旁路电容器值位于数据表的"外部元件"部分:

    应向 VM 添加200uF 的大容量电容。

    可以在 DRV8849EVM 上观察到大容量电容的实现示例。

    我将查看该器件的 QFN 尺寸。

    此致!

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William、

    VQFN RHH36的尺寸如下:

    间距:0.5mm

    最大高度:0.9mm

    长度:6.0 mm

    宽度:6.0毫米

    此致!

    大卫