This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8353:DRV8353 PWM 输入上的 LPF

Guru**** 2470720 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8353

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1263910/drv8353-lpf-on-drv8353-pwm-inputs

器件型号:DRV8353

您好!

我要在我的下一个电机控制设计中使用 DRV8353。

您会为20kHz 换向频率应用推荐哪种低通滤波器(R 和 C 的值)?

此致、

大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、David:

     感谢您的提问。 我的目标是在本周结束前提供反馈。

    此致!
    阿克沙伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、David:

     我们建议截止频率比计划发送的 PWM 频率高30-50倍。 如果布局中有占用空间、则可以在测试时调整确切的值。

    此致!

    阿克沙伊