This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8701:MOSFET 兼容性

Guru**** 2470200 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8701

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1264423/drv8701-mosfet-compatibility

器件型号:DRV8701

您好!

我们将 A&O MOSFET AONS36306与 DRV8701驱动器配合使用。 这也是我们面临的问题。 驱动程序指示故障情况。 您可以帮助我们检查所选的 MOSFET 是否与驱动器兼容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Akash、  

    您能告诉我您用于 DV8701的 VM (FET 的最大漏源电压为30V)。 以下是您必须考虑的一般事项:

    持续漏极电流 I_D (max)必须大于应用中的最大电流。

     IDRIVE 设置应足够低、以便达到至少100-200ns 的上升/下降时间。 请参考下面的公式。

    上升/下降 = Qgd /灌电流/拉电流

    此致!

    凯尔蒂  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keerthivasan:

    VM 为7.2V。

    Idrive 设置已验证并且看起来正常。

    仍然触发了故障条件。 您可以通过私人消息共享电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akash:  

    您可以通过私人消息将其发送给我。

    此致、

    基尔蒂·库马南