请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8316-Q1 主题中讨论的其他器件:LM5155
客户8316产品板,耳挂到 PCB 板芯片电路,电流声音更加明显, DRVOFF 将有,电流音调在开启时变大;
将测试客户的产品板和 TI 的开发板相比较、CP 引脚信号会有一些差异、并且示波器 AC 测试产品板和开发板的 CP 引脚的频率和幅度差异很大。 帮助了解原因;
测试条件:
1、6 PWM 硬件与产品板的 MCU 输出断开、从 LM5155升压至24V 电源、未连接的电机、内部降压输出软件禁用(测量值约为0.57V、是否可以? 未禁用为3.3V、但内置 LDO 测量为3.3V、LDO 默认为芯片内部的降压电流、降压输出为0.57V、LDO 输出不应超过0.57V、这是另一个需要解决的问题点)
2、开发板是裸板测试,断开 MCU 与电机,由独立的直流可调电源供电;
此示波器是客户电路板、

此示波器为8316EVM

以下示波器: DRVOFF 为 LOW

以下范围:DRVOFF 为 HIGH。

原理图如下所示: