This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8262:寻找具有高输出电流的集成24V 汽车 H 桥驱动器

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8262, DRV8873-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1264790/drv8262-looking-for-integrated-24v-automotive-h-bridge-driver-with-high-output-current

器件型号:DRV8262
主题中讨论的其他器件: DRV8873-Q1

我们正在为24V 汽车设计寻找集成的汽车级 H 桥驱动器。 以下是 H 桥驱动器的主要要求:

正常工作电压:32V+

电源电压额定值:40V+、理想情况下为60V+

桥接器数量:1+

最大输出电流:6.7A+ DC、2.5A + rms

最大 PWM 频率:40kHz+

最高结温:125C+

DRV8262完全符合上述要求、但不符合汽车标准。  DRV8873SPWPRQ1 (4A 额定电流)和 DRV8243SQRXYRQ1 (最大25KHz PWM)等其他汽车 H 桥驱动器不能完全满足要求。

TI 是否计划  尽快使 DRV8262汽车通过认证 、并在出现一些降级? 还是 TI 的汽车路线图中还有其他集成 H 桥驱动器将满足上述要求?

谢谢。

查利