请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV10983 您好!
我们计划在内部制造电机驱动器 PCB、并且我们只能制造传统的 PCB、而不能制造 HDI。
我们需要采用 DIP 穿孔封装 DRV10983。 可用吗?
如果不是、那么是否有任何可以进行调整的安装套件?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您似乎还有另一篇关于同一问题的帖子。
为了便于跟踪、我将关闭此主题、让我们在另一个主题中继续讨论。