This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2667:500Hz_180Vpp_10nF 输出上的功耗

Guru**** 2470200 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2667

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1265028/drv2667-power-consumption-on-500hz_180vpp_10nf-output

器件型号:DRV2667

大家好、

您知道 DRV2667负载10nF 且输出500Hz 180Vpp?时的功耗是多少?它未在数据表上。 客户要求在4.2V 电池电压下提供150mW 功率。

此致、

彼得·魏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    我没有适当的负载来手动测试、但能够提供一些计算。 本质上、负载需要的电流超出了客户的电池要求所能提供的电流。

    希望这对您有所帮助!

    此致、
    悉尼诺斯卡特