This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8308:DRV8308是否已停产?

Guru**** 2469530 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8308, MCT8329A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1263930/drv8308-is-drv8308-obsolete

器件型号:DRV8308
主题中讨论的其他器件: MCT8329A

大家好、

DRV8308控制器执行闭环速度控制、从而使得电机能够在宽负载转矩范围内以精准的速度运行。  驱动客户项目中的电机所需的功率为100W、因此该器件可以满足要求。 但 TI 官方网站的无刷直流电机驱动器目录下目前未提供该器件型号。 客户想知道此器件是否仍然可用? 如果没有、是否有替代方案?  

您能帮助查看这个案例吗? 谢谢。

此致、

切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    DRV8308仍处于激活状态。

    客户的应用是否需要霍尔传感器反馈?

    如果不是这样、我建议他们看看 MCT8329A、因为这些器件具有更高的可配置性、易于使用的 GUI、并且是外部 FET、因此可以支持100W 功率级别。

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Joshua、

    感谢您的支持。

    MCT8329A 的价格高于客户的预算。

    项目应用:20V/5A (带适配器)、12V/8.5A (带4串锂电池、电池电量低)、不需要 MCT8329A 60V 范围。

    您能帮助提供一款更具成本效益的芯片推荐吗?  

    谢谢。此致、

    切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    关于定价、我建议客户联系 FAE 以获取相关建议。 至于可实现闭环速度环路并支持100W 功率电平的另一项建议、DRV8308 和 MCx8329A 目前是我们唯一发布的 可以 满足这两个要求的器件。

    此致、

    约书亚