This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8701:定制 DRV8701板上的 SO 引脚输出存在问题。

Guru**** 2470180 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8701, DRV8701EVM, DRV8706-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1257380/drv8701-problem-with-so-pin-output-on-a-custom-drv8701-board

器件型号:DRV8701

PWM 是恒定的、但引脚输出不是恒定的、而是具有周期性波动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当电流通过低侧 FET 重新循环时、制动状态期间没有电流信息。  请参阅数据表中的图表。  

    数据表中有一个部分进一步说明了这一点。  这是该部分的数据表中的图。

    此致、

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 对我的问题的描述可能不够清楚。 我的目的与 PWM 周期无关、而是跨越更长的持续时间。 如第一个图所示、SO 引脚信号上有一个高包络。 第二个图像提供 SO 信号峰值的特写视图、而第三个图像提供 SO 信号谷的特写图。 我认为、当 PWM 占空比保持恒定时、电机转速和通过电机的电流也将保持一致。 因此、SO 信号在一个 PWM 周期内的每个高电平周期内保持不变。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Owen、

    尖峰是由输出切换引起的。  当使用外部 MCU 进行采样时、您需要将其滤除。  DRV8705等较新的器件可提供消隐功能来消除这些尖峰、但遗憾的是、DRV8701不具备该功能。   

    PWM 停止时的电流衰减是我之前介绍过的内容之一。   

    此致、

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryan:

    感谢您的答复。 但是,我的问题的核心似乎还没有完全掌握。 虽然我可以通过软件解决峰值问题、但我担心的是另一个方面。 具体而言、当 PWM 占空比保持恒定时、我预计电机转速将保持恒定。 相应地、SO 引脚的波形在 PWM 周期之间也应保持一致。 与此预期相反、SO 引脚波形会发生变化:有时 SO 引脚的值更高(如第二张图片中所示)、而在其他情况下、此值更低(如 第三张图片中所示)。 这种波动会导致缩小时 SO 引脚的波形显示一个 wavelike 包络(如 第一张图片所示)。 SO 引脚信号中的这种不稳定性使我无法准确地确定其电压。

    此致、
    欧文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Owen、

    您有电流探头吗?  这实际上是确定 SO 引脚是否按预期响应的唯一方法。  与实际电流测量值进行比较会有所帮助。

    此致、

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我没有电流探头;我只有一个示波器。 我正在对 TI DRV8701EVM 和 DRV8701EVM_GUIv1.0进行测试、以排除任何硬件问题。 但是、我注意到一个使我困惑的实验结果。 当配置为恒定时、"电机电流"表现出大范围变化(0.03A~0.14A)、如下面的链接所示。 我无法理解为什么电流不能保持相对一致。

    https://youtu.be/3MbG4M6vDDU

    此致、  

    欧文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Owen、

    那么输出是否也在波动?  10m Ω 检测 电阻在0.03A 到0.14A 之间的差值电压导致检测电阻两端的压降为1.1mV。  仅放大器的失调电压为50mV。   

    如上所示、该变化比我预期的更好。   

    此致、

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    SO 输出也出现了波动、如示波器测量结果所示。 您可以在下面的链接中找到该测试视频。

    https://youtu.be/jh_giC2ERUU

    此致、  

    欧文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Owen:

    谢谢视频,我看到波动你的意思.  我同意 Ryan 上述的回答、即对于这款器件、这种少量的变化可能是正常的/不可避免的。  DRV8701是我们有史以来第一款电机驱动器栅极驱动器、多年来、我们在最新版本中做出了重大改进、您遇到的问题可能是我们所改进的一个问题。  我强烈建议  改用 DRV8706-Q1。  (可在非汽车应用中使用汽车部件、无需担心)。

    此致、

    雅各布