This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8316Z:DIR 引脚无效

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8316ZTEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1260174/mct8316z-dir-pin-has-no-effect

器件型号:MCT8316Z

您好!

我们使用的是 MCT8316ZTEVM 用于评估驱动程序的外部 CPU (MCT8316 - HW 型号)。

当 PWM 频率低至20kHz 时、驱动器按预期工作。 但是、当我们将 PWM 频率更改为120kHz 时、我们无法通过切换 DIR 引脚来更改旋转方向。

即使驾驶员进入制动模式(通过切换制动引脚)、方向也不会改变。 当占空比降至零(即无方向变化)时也会发生同样的情况。 仅当驱动器进入睡眠模式时、才能更改方向。

 出现这种行为的原因是什么、为什么它依赖于 PWM 频率?

数据表中提到了该驱动器支持高达200kHz 的频率。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pavel:

    我们建议在电机静止时更改电机方向。 在电机未静止时改变电机方向可能会导致意外问题。

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、josha、

    如前所述、我们尝试在电机静止时通过占空比= 0来切换 DIR 引脚。 问题仍然存在

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pavel:

    您能否提供 寄存器转储或.json 文件、其中包含在 DIR 引脚不工作时您将使用的寄存器配置?

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    什么寄存器文件? 这是没有 SPI 通信功能的 HW 型号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pavel:

    很抱歉、您是正确的、由于您使用的是 HW 型号、因此无法提供任何寄存器信息。

    我需要一些时间来研究这个问题、我希望在本周五之前与您联系。

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pavel:

    1. 您是否能够在多个器件/板上看到此问题?
    2. 当您尝试切换电机方向时、您能否提供霍尔传感器信号和 DIR 引脚的捕捉?
    3.  在尝试切换电机方向时、您还能提供 DIR 引脚、FG OUT 和相位输出的捕捉吗?

    此致、

    约书亚