This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2624:关于内部存储器的问题

Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2624, DRV2625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1265461/drv2624-question-about-internal-memory

器件型号:DRV2624
主题中讨论的其他器件: DRV2625

尊敬的 TI 专家:

我的客户正在寻找能够节省振动模式的触觉驱动器。

我看到 DRV2624具有内部存储器。 它是否可以保存模式、以便我们可以在没有 I2C 通信的情况下使用它?

或者它只是 RAM、所以我们必须在复位后重新写入它?

您能否推荐可在内部保存模式的触觉驱动器?

此致、

蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase:

    DRV2624仅有 RAM、在每次复位或上电后必须重新写入。 如果您希望使用自己的波形、这是最好的选择。 DRV2625具有 ROM、因此无需重写、但您只能使用器件库中预加载的波形。  

    希望这对您有所帮助!

    此致、
    悉尼诺斯卡特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的悉尼:

    感谢您的支持。

    您能指导我了解预加载波形吗? 我在数据表的哪里可以找到它?

    如果我使用预加载的波形、我可以将2个 I2C 引脚悬空吗?

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase:

    预加载的波形可在 DRV2625数据表中的12.1.1波形库效果列表中找到。

    I2C 引脚仍将需要使用。 我建议查看   DRV2624和 DRV2625快速入门指南 应用手册中的第4.5节"播放模式"。 这给出了波形回放的步骤、包括要编程的寄存器。  

    此致、
    悉尼诺斯卡特