请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV2624 主题中讨论的其他器件: DRV2625
尊敬的 TI 专家:
我的客户正在寻找能够节省振动模式的触觉驱动器。
我看到 DRV2624具有内部存储器。 它是否可以保存模式、以便我们可以在没有 I2C 通信的情况下使用它?
或者它只是 RAM、所以我们必须在复位后重新写入它?
您能否推荐可在内部保存模式的触觉驱动器?
此致、
蔡斯
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Chase:
预加载的波形可在 DRV2625数据表中的12.1.1波形库效果列表中找到。
I2C 引脚仍将需要使用。 我建议查看 DRV2624和 DRV2625快速入门指南 应用手册中的第4.5节"播放模式"。 这给出了波形回放的步骤、包括要编程的寄存器。
此致、
悉尼诺斯卡特