This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8718-Q1:您是否有 DRV8718 EVM PCB 布局设计文件?

Guru**** 2468610 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1265864/drv8718-q1-do-you-have-drv8718-evm-pcb-layout-design-file

器件型号:DRV8718-Q1

大家好、

您是否有 DRV8718 EVM PCB 布局设计文件? 如果有、您能否为客户提供

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 我们将对该网页问题进行整数处理。  

    请按以下方式使用此文件下载 PCB 文件。 此 DRV8714S-Q1 PCB 文件适用于 DRV8718S-Q1。 实际上、我们将为 DRV8718SQRVJRQ1和 DRV8714SQRVJRQ1 EVM 提供一个软件包文件集。

    DRV8714S-Q1EVM 评估板| TI.com

    此致

    森田真也