This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8870:VM 输入保护电路/器件

Guru**** 2470720 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8870

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1265489/drv8870-vm-input-protection-circuit-device

器件型号:DRV8870

您好!

当我的客户在使用 DRV8870时关闭电机电源时、会产生很大的电流、有时电机驱动器会烧毁。

电源和电机驱动器的 VM 输入之间的电流测量波形如下。

如果有推荐的保护电路或 IC 来防止出现这种症状、请推荐它。

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JH 您好、

    出现此问题的原因是、当电机驱动器失去电机电源时、H 桥 FET 全部成为 Hi-Z、存储在电机中的能量通过 FET 的体二极管回流到功率。 本 应用手册 提供了可能的解决方案。

    此致、

    巴勃罗·阿梅特